This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3223E:此部件是否支持16550 UART?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TRSF3223E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608753/trsf3223e-does-this-part-support-16550-uart

器件型号:TRSF3223E

TRSF3223E 是否支持16550 UART 操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiger、

    TRSF3223E 不执行 UART 功能(并行至串行转换、数据缓冲、中断生成等)、但它可以与 UART 一起使用、将逻辑电平串行数据信号转换为更高电压的 RS-232信号。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Max。