This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS388A:关于 Vcc 过冲问题

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS388A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607848/sn65lvds388a-about-vcc-overshoot-problem

器件型号:SN65LVDS388A

客户正在评估用于单端输出的 SN65LVDS388A、但开始提供 VCC 并发生5V 过冲。

μ⇒器件损坏。

原理图和波形附在下方;

※单端未输出(35引脚)、差分输入引脚(1引脚-2引脚)为开路。

※单端为输出(32引脚)、差分输入引脚(6引脚- 7引脚)为开路。

请告诉我以下三点。

①I 认为其中一个原因是 Vcc 不支持快速启动。

是否有针对 Vcc 启动时间的建议规格?  

②In 事实、上述差分输入电路未连接到发送器。 (100Ω 端接正在连接)

这些电路是否没有问题?

③If 找到其他原因、请告诉我。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    我们将处理此主题并尽快提供更新。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I.K-San

    感谢你的答复。
    我期待您的更新。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I.K-San

    很抱歉、我找到了错误点和其他信息。
    请参阅下面的内容。

    【错误点】
    ・发生过冲问题不是 Vcc、而是输出信号。
    大约高于第二个波形、但很难看到、在 B1Y 的第二个启动期间会发生5V 过冲。
    (__LW_AT__过冲呈直黄线)
    【其他信息】
    ・Vcc 启动时间:10ms 出现问题、但50ms~100ms 没有问题。
    μ・问题取决于输出通道。
    ⇒35引脚损坏、32引脚高于问题、26引脚无问题等 (VCC:10ms 条件)
    ・在相同的测试条件和10ms Vcc 启动下、1~4通道 LVDS 接收器不会发生过冲。

    问题如下、请告知我
    ①I 认为原因之一是 Vcc 浪涌导致快速启动。
    是否有针对 Vcc 启动时间的建议规格?
    ②In 事实上、上述差分输入电路与发送器没有连接。 (100Ω 端接正在连接)
    这些电路是否没有问题?
    ③If 找到其他原因、请告诉我。
    ④Is SN65LVDS388A 具有过冲的瞬态响应规格?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    抱歉、您能提供更清晰的原理图图像吗? 它非常模糊。 我将继续研究您的问题、但遗憾的是、如果数据表中未包含该问题、则我认为我们没有 Vcc 启动时间或瞬态响应规格、因为这是一个旧器件。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I.K-San

    感谢您的检查。

    我图中显示了简化版原理图、请参见下面的附件。

    顺便说一下、客户在 VCC 附近添加了10nF 电容器、波形不变。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    请参阅以下更新:

    ①I 认为原因之一是 Vcc 浪涌导致快速启动。
    是否有针对 Vcc 启动时间的建议规格?

    遗憾的是、此参数没有推荐的规格。 该问题出现在同一设备的不同信道上? 客户是否在不同的设备上看到了此问题?  

    ②In 事实上、上述差分输入电路与发送器没有连接。 (100Ω 端接正在连接)
    这些电路是否没有问题?

    这个电路看起来可以、没有发现任何问题。  


    ④Is SN65LVDS388A 具有过冲的瞬态响应规格?

    遗憾的是、此参数没有建议的规格。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I.K-San

    感谢您的更新。

    我更新了您的答案①、请参阅下面的内容。

    该问题出现在同一设备的不同信道上?
    ⇒是的、此问题显示为同一设备。
    但问题程度取决于渠道;大问题、小问题、一个渠道没有问题。

    客户是否在不同的设备上看到了此问题?
    ⇒是、客户检查了不同的器件。 结果接近另一个单元。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    由于该问题出现在多个装置上并且结果相似、我同意原因是 Vcc 浪涌导致快速启动。 由于没有建议的 Vcc 启动规格、我认为客户应将其保持在任何通道或单元上没有问题的范围内。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I.K-San

    感谢您的回答、我明白了。
    我将向客户提供反馈。

    此致、
    Satoshi