This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:USB3.1光学

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608800/onet1151l-usb3-1-optical

器件型号:ONET1151L

我们尝试将 USB 3.1转换为光通信。(应用:"USB 3.1有源光导线")

能否使用"激光驱动器(ONET11xx 系列)"将 usb3.1转换为光学驱动器?

是否可以按如下方式进行配置?

USB 主机-- -- USB 设备

您是否有任何建议/命令或设备可供建议?

谢谢、

Hyojun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyojun、

    感谢您关注 我们的 Onet 器件。

    我们的所有 激光驱动器和后置放大 器器件 都在 输入端接受连续模式高速信号。  它们 不符合信号协议 要求、 因此不支持 USB3.0。 这应该在 我们的 ONET 器件外部完成、 例如、在 USB 主机和激光驱动器之间以及在限幅放大器和 USB 器件之间插入 USB3.0转接驱动器。

    希望这对您有所帮助、如果有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    此致、

    SRI