This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:可以放置多少个中继器?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608854/tusb522p-how-many-repeaters-could-it-place

器件型号:TUSB522P

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TUSB522P、并有疑问?

请给出建议。

问题

我想延长 USB3.0的传输距离。

它可以放置多少个中继器?

您能看到随附的文件吗?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

e2e.ti.com/.../Question-about-TUSB522P.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们仅测试了级联2 522P 器件。 主要问题是 USB 的周转时间、该时间设置为设备之间的最大电缆长度为5m。 唯一的其他限制(这是一个更大的问题)是使 VBUS 电压在电缆长度范围内保持在规格范围内。 不应限制级联的522ps 数量(理论上)。

    此致、
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢你的答复。

    我知道 TI 仅测试了两个522P 以及级联连接的一些限制。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一