This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3253E:TRS3253E 关于|tPHL–tPLH|和十个测试问题

Guru**** 2811115 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3253E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608841/trs3253e-trs3253e-about-the-tphl-tplh-and-the-ten-dis-test-questions

器件型号:TRS3253E

大家好、

客户正在使用 TRS3253E。 他想测试两 个参数。 一个是 |tPHL–tPLH|、它位于 6.9开关特性-驱动器中  

规格。  另一个是数据表6.10开关特性-接收器中的10和 tdis。

VCC 为3.3V、电路中的 C1~C4为0.1uF。

(1)。 测试  |tPHL–tPLH|:

客户的测试如下:

输入为 DIN 引脚。 输出 DOUT 引脚。 是这样吗?  

然后测试结果是  |tPHL–tPLH|为4ns。

如果客户的测试不正确、如何测试此 参数?

对于  |tPHL–tPLH|测试、我注意 到图4。 数据表的驱动器脉冲偏差。 它是  |tPHL–tPLH|测试。

当客户测试 |tPHL–tPLH|时、我想验证输入是哪个引脚、输出是哪个引脚。

(__LW_AT__2)测试  十和测试十:

客户的测试如下:

输入为 FORCEOFF 引脚。 输出为 ROUT 引脚。 然后、客户通过 软件控制 FORCEOFF 引脚的高电平或低电平、

测试 ROUT 引脚的电平变化。  是这样吗?

然后测试结果为 ten=85ns;tdis =1650ns。  

我注意 到图6。 接收器启用和禁用时间。  对于 图6、我认为输入是 Rin 引脚、输出是 ROUT 引脚、然后 连接 FORCEOFF

FORCEON 连接到 GND 或3V。 我的理解是否正确?  我还想验证输入是哪个引脚以及哪个引脚

输出是  指客户测试10和 tdis 时。

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    正确定义了用于驱动器偏斜测量的输入/输出。 它们是否还确保所有时序测量都基于图4中所示的基准电压? 4ns 的值对于该规格是可信的、因为理想情况下它会尽可能低。

    测量接收器启用/禁用时间的步骤也是正确的。 数据表中的测试电路(图6) 显示了连接到/FORCEOFF 的信号发生器、以便在 RIN 和 FORCEON 输入连接到3V 或0V 时改变电压。请注意、此测量涉及输出转换到高阻抗状态或退出高阻抗状态。 这意味着转换时间在很大程度上取决于外部电阻和放置在网络上的电容。 (图6中通过 RL 和 CL 显示了这些参数)。

    最大