This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:关于 DOUT 引脚的 ESD 功能(RS-232总线)

Guru**** 2770735 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608887/max3232-about-esd-function-of-dout-pin-rs-232-bus

器件型号:MAX3232

大家好、  

我想知道 DOUT 的 ESD 单元(引脚7或引脚14)位于何处。
根据数据表、 RIN 和 DOUT 是具有15kV ESD 保护的 RS232引脚。

下图是曲线示踪剂观察到的 DOUT 引脚的结果。

 这是正确的波形吗?


谢谢、此致、

Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshi、

    您从曲线示踪剂中得到的结果对我来说是正确的。 我不确定您的测试条件是什么。 但 驱动器的输出电阻标称值为10M Ω。 ESD 单元不应 在正常工作区域触发。 在 MAX3232中、DOUT 引脚的绝对最大值为-13V 至13V。 如果您在曲线示波器上扫描到更高的电压、我认为您将看到器件消耗的电流高得多。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、