This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01160:R (on)值已确认

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607566/tida-01160-r-on-value-confirmed

器件型号:TIDA-01160
主题中讨论的其他器件:UCC5320

大家好、  

 感谢你能抽出时间。  参考指南中有以下问题:

 1)在2.3.2.5.1至 ON 转换部分中、r (on)的值如何?    IGBT 栅极上的电压值如何、是否为23V?

 2)在2.3.2.5.2到关断转换部分中、r (off)的值如何? 我可以发表评论吗? 谢谢你。  

此致、

晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Xiaobing (Eric)、

    感谢您的提问。 您可以在 UCC5320数据表的第8.3.3节(输出级)中找到有关栅极驱动器输出电阻的信息。 这是 link-www.ti.com/.../ucc5320.pdf

    此致、
    山米尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的评论、Yamini。
    请参阅2.3.2.5.1中的两个版本、R (Gon)=电压 arcos IGBT 栅极/I (源极)-r (on)、
    电压余弦 IGBT 栅极为15+8V,I SOURCE 为10A (在文档中),将 r (on) eqal 更改为3.27R (4.5R*12R/16.5R)(参见数据表),因此:
    R (Gon)=23V/10A-3.27R=-0.97R、它不是正确的值。

    您可以更正任何步骤或值错误吗?

    此致、

    晓宾(Eric)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Xiaobing (Eric)、

    感谢您的提问。 外部栅极电阻器的值将取决于电流、栅极驱动器可以拉/灌入的电流以及您希望在栅极驱动器和栅极电阻器上散发的热量量。 对于2A 的栅极电流和3.27R 的内部电阻、理想值为 R (Gon)=23V/2A-3.27R=8.23R。 这可以通过观察热性能来优化、以便您可以在栅极电阻器和栅极驱动器中散发几乎相等的热量。

    此致、
    山米尼