This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:铁氧体磁珠和肖特基二极管

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608379/tps65982-the-ferrite-bead-and-schottky-diode

器件型号:TPS65982

大家好、


在 TPS65982 EVM 参考原理图中、VBUS 引脚上有铁氧体磁珠(L1)和肖特基二极管(D1)。 目的是什么?

这两个器件应该考虑哪些电气特性?

应靠近 VBUS 引脚或 Type C 连接器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    L1用于帮助过滤 VBUS 上的任何纹波、并在任何电压转换期间帮助应对任何剧烈瞬变。 在高电流断开期间使用 D1、以帮助消散任何剩余电流、直到开关闭合。

    L1的额定电流应足够高、DCR 较低(~4m Ω)。 建议使用参考原理图中的电感器(21 Ω@ 100MHz、6A) D1的额定电压应足够高、正向电压较低(~500mV)。 同样、我们的参考设计中推荐使用二极管(40V、3A)。

    应将其放置在 Type C 连接器附近

    Jaime
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jaime:

    感谢你的帮助。