This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PNP PowerPAD HTQFP 封装的 VSS 连接

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607723/xio2001-vss-connections-for-pnp-powerpad-htqfp-package

器件型号:XIO2001

在 XIO2001的数据表 (SCPS212I–2009年5月–2016年1月修订) 中、第5.2节下的引脚规格表 没有为 PNP 封装上的 VSS 指定连接。  

数据表中没有关于封装底部的焊盘有什么电气连接的规格。 数据表应指定该连接。  

我假设 VSS 连接是通过封装底部的焊盘进行的、但如果没有规格、我无法知道这一点。  

TI 的人员能否确认 XIO2001PNP (XIO2001IPNP)器件是否已将 VSS 连接到封装底部的焊盘?

Ian Lewis

www.mstarlabs.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    我需要查看此器件的接合图和引线框以确认 VSS 连接。 请给我几天时间来审查此请求。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、请将散热焊盘连接到 VSS。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Ryan。 实际上应该更新数据表以定义与封装 PowerPAD 的电气连接。 该连接对于器件的正常运行至关重要、因为它是封装上唯一的 VSS 连接、但在数据表中这一点并不明显。

    Ian Lewis
    www.mstarlabs.com