This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:加电序列和每个最大电流消耗为 Vddd/VCC

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608397/sn75dp130-power-up-sequence-and-each-maximum-current-consumption-of-vddd-vcc

器件型号:SN75DP130

大家好、

我的客户向我们发送了以下两个查询。

①上电序列

 我的客户希望在 Vddd 之前断言 SN75DP130DS Vcc。

 SN75DP130数据表指出、必须首先将 SN75DP130DS Vddd 置为有效、然后
 在施加 Vcc 之前稳定超过10us。 但是客户表示好像是这样
 在 Vddd 之前对 SN75DP130DSEVM Vcc 进行评估。

 我无法确定客户的说法、因为我没有 SN75DP130DSEVM 和
 EVM 原理图对我们不开放。

 客户能否在 Vddd 之前断言 SN75DP130DS Vcc?


②每个最大电流消耗为 Vddd / VCC

 数据表中介绍了 SN75DP130总最大电流消耗(828mW)、
 但没有对每一个进行说明。

 请告诉我。


此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumio:

    只要在 Vcc 和 Vdd 都稳定后至少100us 复位器件、Vcc 和 Vdd 之间的时序就无关紧要。

    您的客户是对的、在 EVM 中、Vcc 在 Vdd 之前根据 RSTN 时序要求置位。

    DP130DS 的最大功耗为304mW

    最大 ICC 为8mA

    最大 IDD 为230mA

    此致