This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C554A:器件建议

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C554A, TL16C754C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608057/tl16c554a-device-recommendation

器件型号:TL16C554A
主题中讨论的其他器件: TL16C754C

您好!

我的客户要求器件具有与 TL16C554A 相同的功能、但封装应小于 TL16C554A。 请帮助推荐合适的器件。 谢谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    哪些功能必须相同? 我们在更小的封装中有多个类似的器件、区别在于器件的通道更少。 是否需要4个通道?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    客户确实需要4个渠道。 事实上、他们告诉我 XR16L784解决方案。 封装要小得多。 对于4通道解决方案、我们是否具有更小的封装? 谢谢!
    此致
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    XR16784解决方案看起来采用12mm x 12mm LQFP 封装、这是 TL16C554A 和 TL16C754C 的封装选项之一。 对于具有4个 UART 通道的较小封装、似乎我们没有任何选项、它们都采用了12mm x 12mm LQFP 封装。

    此致、