This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:DP838348C 的默认物理地址

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608177/dp83848c-default-physical-address-of-dp838348c

器件型号:DP83848C

大家好、

   DP83848的默认芯片物理地址是什么。  

   在我的电路板中,PFTBOUT 引脚的电压为1.75伏 ,而不是1.8伏,这是否正常,或者是否存在任何问题。

   我无法读取 DP83848的物理寄存器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramasubu、

    PHY 的默认地址为00001。 引脚42具有弱内部上拉电阻、43-46具有弱内部下拉电阻、因此您可以覆盖默认地址。  如果您保留地址00001、则建议您放置分立式1%或更佳 的电阻器、以确保适当的偏置。  请参阅 DP83848C 中标题为"PHY 地址"的第6.4.5节。

    如果这回答了您的问题、请点击绿色的"验证答案"按钮让我知道! 如果不告诉我您可能遇到的任何其他问题、

    此致、

    Nick