This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:如果我们可以用 TPS65983B 或 TPS65986替换 TPS65982。

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608498/tps65983b-if-we-can-replace-tps65982-with-tps65983b-or-tps65986

器件型号:TPS65983B
主题中讨论的其他器件:TPS65982

尊敬的 C 类专家:

我们已在客户中采用 TPS65982进行设计。 现在、客户希望使用 TPS65983B 或 TPS65986替代 TPS65982以降低成本。 因此、我想知道我们是否可以用 TPS65983B 或 TPS65986替代 TPS65982。

请参阅以下客户要求。

PD 可支持5V/3A 输出(PD2.0或更高版本)

USB 可以支持 USB2.0和3.0闪存盘。

支持 DP 1.2a 输入

4.支持广告牌功能

支持 Vconn 函数

6.支持 IIC 固件更新

请注意#6。 客户真的很关心我们是否有 IIC 更新的软件支持。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    TPS65986和 TPS65983B 支持客户的所有要求、并且引脚对引脚兼容。

    但是、TPS65983B 设计用于具有 PD3.0功能的 Thunderbolt 系统。 TPS65986与 TPS65982最为相似、区别在于 TPS65986不支持 TBT、而 TPS65982支持 TBT。

    Jaime