This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:DS90UB964-Q1

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608382/ds90ub964-q1-ds90ub964-q1

器件型号:DS90UB964-Q1

您好!

当我们使用 TI 的 ds9ub913和 ds90ub964串行链路时、经过长时间的调试后、我们会出现视频丢失帧和图像抖动现象(e2e.ti.com/.../test20170628.mp4)、
我发现 TX 端口1 的 FV 信号消失(e2e.ti.com/.../964_5F00_TXPORT0_5F00_FV.mp4)
出什么问题了?

我们的计划如下:
OV10640 ---- >913 ---- >964---- >OV490 --- >TX1
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cloud、
    您是否检查了 FV/LV 时序? 如 d/s page24中所述、为了防止 FrameValid 的误检测、FV 必须在第一个视频线路被视为有效之前的最小时钟数内置为有效。
    BTW、如何将 UB964配置为 CSI 转发? 同步?

    此致、
    Steven