This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928QEVM:EVM 用户指南不同

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LP38693

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607565/ds90ub928qevm-evm-user-guide-different

器件型号:DS90UB928QEVM
主题中讨论的其他器件:LP38693

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们购买了 DS80UB928 EVM、但发现用户指南和 EVM 之间存在差异

输入电压用户指南显示了5V

但我们的 EVM 显示了12v。 这让我们感到困惑。

请帮您检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shucheng、
    当更换 EVM 板中的某些器件时、电源为差动。如果您的板在电源引脚中显示+12V 输入、请在您的情况下使用+12V。 其他电路、包括 UB928外部电路和相对设置与用户指南相同。 谢谢。
    很抱歉出现此问题。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junqiang、

    感谢您的回复。

    我们已经尝试过外部12V/5V、但仍然没有3.3V 和1.8V 输出。

    我们的电路板与 EVM 用户指南看起来非常不同(不仅仅是12v)

    对于我们的 EVM 图片、我们是否需要设置任何内容(跳转或)才能让我们使用 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junqiang、

    很抱歉推送、我们的问题是否有任何更新?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shucheng、

    该板应使用3.3V 外部电压、无需12V 外部输入、与第22页中的用户指南说明相同。 电源电路与之前的 EVM 板类似。

    如果仍无法正常工作、您可以检查电源插座 U8/U9以正确获得3.3V 输出/1.8V?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junqiang、
    感谢您的回复。

    我们需要确认一点。

    使用外部3.3V (jp5)打开 EVM 时是否会节省成本?
    因为在 EVM 用户指南第22页上、我们看到3.3V 看起来连接了 LP38693输出。

    我们担心、如果使用外部3.3V (jp5)、可能会对 EVM 进行烧写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Junqiang、

    很抱歉推送、我们的问题是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shucheng、

    它 是外部3.3V 和5V/12V 输入之间的兼容设计。 您可以检查此板载电路、 它应该有一根跳线供选择。

    此外、您能否测试电源线迹以更有信心地识别最终的电源线迹?

    此致、

    Steven