This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:D_GPIO 中断问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607604/ds90ub948-q1-d_gpio-drop-issue

器件型号:DS90UB948-Q1

尊敬的团队:

我的客户正在其电路板设计中使用 DS90UB947和 DS90UB948。

他们发现 UB948的 D_GPIO 突然下降、然后毫无理由地变为高电平。 然后面板将闪烁。 但947 D_GPIO1始终为高电平。

这个问题有时会发生、但有时并不是整个早上都发生。

我的客户通过视频捕捉问题、如下所示。

(倒置线为948 D_GPIO1、而下行为947 D_GPIO1)

e2e.ti.com/.../520845321.752790.mp4

 

这是947和948的寄存器。

947寄存器:

添加     数据

0x17      0x9E

 

948寄存器:  

添加     数据

0x34      0x02

0x1D     0x05

0x1E     0x55

0x1f     0x05

另一个问题947和948、

我的客户选择内部计时源和规格高清1080p 60 Hz、以生成面板测试图案。

但为什么状态显示它只有40帧/秒? 请参见下图。

我们尝试将计时源更改为外部源、然后状态通常显示60帧/秒。

因此、您能否帮助我们提供内部时钟的规格?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    1.您是否可以检查是否只有 D_GPI1在这里突然跳过?  D_GPIO0/2/3如何?   UB9将来 的锁定引脚是否在此处切换?   由于显示屏闪烁、UB948似乎接收到位错误、这也可能导致 D_GPIO1数据输出错误。 此外、D_GPIO1异常输出脉冲宽度如何?

    2. 您能否检查和调整内部像素频率以及格式设置(总面积、活动面积参数)以匹配 1920x1080@60fps 计时请求。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    我们最近又遇到了另一个问题。
    我的客户使用模拟 Launchpad 来生成从 UB947到 UB948的测试模式。
    使用纯色图案(全白或全黑或全红)时、它可以正常工作。 锁定销和面板是稳定的。
    但是、如果它们使用颜色模式(混合黑色/白色或混合黑色/红色)、则锁定引脚开始切换、面板闪烁。

    设置如下所示。
    时序源:内部,带外部 时钟。
    PCLK:大约148.5MHz。
    规格:高清1080p 60 Hz

    如果正时源为内部、则未发现问题。
    请帮助我们提供一些建议和意见。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、
    色条测试下的 PCLK 似乎太高。 请帮您检查链路通道质量吗? 您还可以降低 PCLK 频率。 再试一次?

    此致、
    Steven