This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:关于 TI DP83867应用问题

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607632/dp83867e-about-ti-dp83867-application-question

器件型号:DP83867E

大家好、

我对 DP83867有疑问,需要您的帮助,谢谢。

1.我不使用 SGMII 模式。
我可以在 RX_D0~RX_D3上使用 Rhi=4k Ω 和 Rlow=10k Ω 选项吗?
然后、
我想设置“0x03:RGMII 模式的地址”。
RX_D0 =上拉、RX_D1 =上拉、RX_D2 =下拉低、RX_D3 =下拉低。 对吧?

2.对于该信息、LED0似乎是主指示器。 对吧?
    如果是、我将修改它。  LED1和 LED2为浮动.OK?

3. 我不知道我们可以在哪里使用 GPIO。 这些引脚是悬空的。 对吧?

 JTAG 如何? 我们需要这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果未使用 SGMII 模式、请使用表5中的值来选择合适的电阻器值。 Rhi = 4k Ω、Rlow = 10k Ω 仅在 SGMII 模式下使用。 由于您不使用 SGMII 模式、因此无需将自举连接到 RX_D1和 RX_D3。 对于 PHY 地址0x03、在模式4中设置 RX_D0、在模式2中设置 RX_D2。

    默认情况下、LED 0将指示链路、LED1将指示千兆链路、LED2将指示电缆上的活动。 这些函数可通过寄存器0x18进行编辑。 如果未使用 LED1或 LED2、则可以将其保持悬空。 所有 LED 引脚也是自举引脚。 如果您希望使用任何非默认设置功能、则必须连接外部拉电阻器。

    GPIO 引脚保持悬空是可以的。 它们还具有与它们相关的自举功能、就像 LED 引脚一样。 如果您希望使用任何非默认设置、则需要在 GPIO 引脚上连接自举电阻器。

    JTAG 引脚用于调试目的、正常运行时不需要 JTAG 引脚。 当未使用时、它们可保持悬空。 但是、建议使用一个上拉电阻器(4.7k Ω)将 JTAG TDI、TMS 和 TDO 上拉为高电平。

    此致、
    Aniruddha