This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:在 DCP 自动模式和2A 快速充电方案下的 OUT 放电持续时间

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607956/tps2546-about-out-discharge-duration-at-dcp-auto-mode-and-2a-fast-charging-scheme

器件型号:TPS2546

你(们)好

我可以得到您的确认吗?

[1]如果我设置以下两个红色标记的设置之一[1]和[2], 则在负载检测时应用的输出放电持续时间是多少,典型值为2秒或典型值为310毫秒?

[2]如果我设置了下面两个红色[1]和[2]标记的设置中的一个、并且使用了1.2V 充电方案、

    支持2A 充电电流?

  我只想知道2A 快速充电方式...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    很抱歉、我看不到您的标记。 请给我发送一封电子邮件吗?  yongqiang-sun@ti.com