This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574:仅用作输入时需要上拉

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608288/pcf8574-pull-up-required-when-used-as-an-input-only

部件号:PCF8574

我的客户想要使用 I/O 扩展器来读取8个输入 (无输出模式) 是否必须将100k 上拉电阻连接到图18中的 Vcclike?

如果是,为什么?  我从 DS 中了解到、如果您要将其作为输入运行、则首先需要为输出端提供高电平。

如何将 P0-P7配置为输入模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bertram、您好!
    通常、您需要在输入端使用上拉或下拉电阻器、以免其浮动。 当输入悬空(输入通常为高 z)时、它可以根据器件内部和外部的泄漏路径浮动到任何电压。 这意味着它可以进入高电流消耗状态。 如果您希望节省一些空间、我们提供了一些 IO 扩展器、这些扩展器会在内部上拉。

    下面是应用手册的链接、其中详细介绍了将 CMOS 输入叶片悬空的问题。

    www.ti.com/.../scba004d.pdf
    -弗朗西斯·胡德