This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI83 LVDS 的 EMI 问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607943/sn65dsi83-emi-concern-of-sn65dsi83-lvds

器件型号:SN65DSI83

您好、Sirs、

我是否知道有有关 LVDS CLK 的寄存器设置来启用 SSC 以解决 EMI 问题?

下面是说明:这是否意味着我们需要 SSC CLK 输入(REFCLK 或 MIPI CLK_IN)来获得 SSC 效果?

出于降低 EMI 的目的、SN65DSI83器件支持通过 REFCLK 或 DSI 对 LVDS CLK 输出进行中心扩展
CLK 输入。 到 REFCLK 或 DSI CLK 的中心扩展 CLK 输入传递到 LVDS CLK 输出 A_CLKP 和 A_CLKN、
或 B_CLKP 和 B_CLKN、或两者兼而有之。

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、您好!
    此功能无需寄存器设置。 仅当源 CLK 与 SSC 一同提供时、才可支持 SSC。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joel、
    所以我们需要 MIPI CLK 或带 SSC 的 REFCLK 输入,对吧?
    非常感谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您为 LVDS 输出时钟选择的任何时钟源。

    此致、

    Joel