This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:有关 TCA9548A 的问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608081/tca9548a-questions-about-tca9548a

器件型号:TCA9548A

各位专家、您好!

我收到了客户关于 TCA9548A 的一些问题。 请您就此发表评论吗? 谢谢!

1.您能否更详细地解释一下"tpd"和"trst"这两个术语(或举一些例子)

2.对于上面注释(2)中的“trst”,表示“从复位引脚首次置为低电平到 SDA 引脚置为高电平的时间内测量的传播延迟”。 您能否在下图中识别“趋势”?

注意:黄色为 RST、紫色为 SCL、绿色为 SDA。

3.对于“tst”,最大值为500ns,而在注(2)中,“它必须是 TWL 的最小值。”  这是否意味着 TUWL< trst < 500ns??

4.对于“tpd”,“从 SDA 或 SCL (INPUT)到 SDN 或 SLN (OUTPUT)”是什么意思? 例如 、这是否意味着在读取操作中从 SCL 下降到 SDA 上升的时间? 像下图中标记的红色周期?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    云涛

    感谢您访问 E2E 获取支持。

    传播延迟时间是 SDN 或 SCN 输出分别响应 SDA 或 SCL 输入上的上升沿或下降沿所需的时间; 这意味着、如果输入在 t = 500ns 时识别到下降沿、则输出将根据信号布线/电缆的负载电容以延迟进行响应。  

    2.看一下示波器屏幕截图、它实际上看起来不像是在将 RESET 引脚置为低电平时触发复位。 复位被置为有效后、SDA 线路应该很快变为低电平然后变为高电平。 我看到 SDA 线变为低电平然后变为高电平、但大约60uS 后、这太长了、看起来该脉冲只是您有图案的波形的一部分。

    3、是的、这就是它的意思、但是 TWL 似乎没有列在数据表中、让我看看这个指示符来自哪里。

    4、否、表示从 SDA 输入到 SDN 输出或从 SCL 输入到 SCN 输出。 您可以将传播延迟视为从器件输入到输出的信号的"传输时间"。

    此致、