This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:具有唤醒功能的 TI CAN

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608140/tcan1042-q1-ti-can-with-wakeup-functions

器件型号:TCAN1042-Q1

尊敬的 TI:

我想知道 TI 是否有这些 CAN IC? 可通过标准唤醒模式或选择性唤醒帧实现唤醒。
例如 NXP TJA1145 、符合 汽车应用要求。  
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们目前不提供可识别选择性唤醒帧的器件。 不过、我想详细了解您的需求。 如果您想共享应用程序上的任何信息、可以通过 ti.com 向我发送电子邮件至 m-Robertson。

    此致、
    最大