This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232EVM:GUI。

Guru**** 2876080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608008/tlk10232evm-gui

器件型号:TLK10232EVM

我正在安装 GUI。 我收到一条无法找到 LabVIEW 的消息。 我安装了 LabVIEW 运行时引擎2013、并确保 Python27在我的路径中 、但仍然收到错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    64位或32位安装了哪个版本的 LabVIEW Run-Time?

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是多版本下载。 安装内容显示为64位。 我有一个64位 W7机器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    请尝试使用 LabVIEW RTE 32位、因为我知道这个 GUI 是在这个版本中开发的:

    www.ni.com/.../

    此致、
    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LVRTE2010_SP1f5std.exe 起作用。