This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:辅助通道缓冲器解决方案

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607450/ds90lv001-aux-channel-buffer-solution

器件型号:DS90LV001

尊敬的团队:

我之前在另一个论坛上发布了相同的问题。 我找到 了 DS90LV001。

我可以将 DS90LV001用作 DisplayPort 辅助通道缓冲器吗?

 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    此应用的数据速率和距离要求是什么? 我不熟悉 DisplayPort 辅助通道要求、但如果该要求与 LVDS 规范兼容、DS90LV001将在应用中工作。 该器件的额定工作速率高达800Mbps、采用差分 LVDS 输入并提供 LVDS 输出信号。

    此致、
    Ryan