This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:适用于 DS90UB934的 SSCG

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607544/ds90ub934-q1-sscg-for-ds90ub934

器件型号:DS90UB934-Q1

您好!

我希望您确认分配了以下哪个寄存器位字段。

 * SSCG[3:0]

根据934的数据表、6.7交流电气特性中描述了上述位域。

但是、上面的寄存器映射中没有详细的位域信息。

那么,您能否确认上面哪个寄存器的位字段已分配?

此致、

Machida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Machida、

    这是一个错误。 只有1个位是公共位、控制 SSCG 调制、即0x3E[0]。 最初由 SSCG[3:0]组成的其他三个位被保留。 6.7中的注释需要更新以指示它们引用了0x3E[0]。

    谢谢、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

    感谢你的答复。

    明白。

    BR、

    Machida