This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:SDA 和 SCL 的驱动器相同?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607959/tca9617b-same-driver-for-sda-and-scl

器件型号:TCA9617B

您好!
SDA 和 SCL 的驱动程序是否完全相同/相同? 客户可以切换它们吗? 客户处于资质审核阶段、希望对这些驱动程序执行不同的测试。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、HS、
    SDA 和 SCL 线路是相同的、它们可以被切换。
    -弗朗西斯·胡德