This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:TUSB7320是否可以用作 PCIe 桥接器?

Guru**** 2938850 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340, TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607314/tusb7320-can-tusb7320-used-as-an-pcie-bridge

器件型号:TUSB7320
主题中讨论的其他器件:TUSB7340

您好!

我正在为具有 USB 接口的系统寻找 PCIe 桥接器。

我可以将 TUSB7340用于此应用吗?

婴儿 Jesuraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jesuaj、您好!

    请注意、这不是 USB 转 PCIe 桥接器、TUSB7340仅是 PCIe 转 USB3.0桥接器。

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    感谢您的回复。

    我在这里有点困惑、因为 USB 和 PCIe 都是双向总线、USB 转 PCIe 桥接器和 PCIe 转 USB 桥接器1是否相同?

    我在这里的目的是使用 TUSB7340开发 PCIe 端点卡、以便与端点中的处理器(通过 USB 接口)连接。

    下面的方框图提供了我的应用的更好的图片;

    请告诉我我的理解是否正确。

    我还想了解上述设置所需的软件驱动程序/应用程序。 我认为 xHCI 驱动程序必须安装在台式 PC (根复合体)上、并且 EVM 将启动并运行、而 EVM 无需其他软件。  唯一需要的应用是我定制板上的 USB 应用。 我是对的吗?

    此致、

    我杰瑟拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesuraj、

    您的图像连接不正确、

    TUSB7340不是一个双向桥接器、它仅从 PCIe 连接到 USB 主机、不能用作 USB 器件。

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roberto

    是的、我理解。 我只对 PCIe 转 USB 主机桥感兴趣。

    我对 Linux 的设备驱动程序感兴趣。 可以麻烦你把它给我吗?

    此外、TUSB7320器件状态为 NRND。 还有其他替代器件吗?

    此致、

    我杰瑟拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesuraj、

    TUSB7320使用默认情况下包含的 Linux xHCI 驱动程序由于内核 v2.6、我们建议使用从 v3.3开始的内核版本、因为该驱动程序在此内核版本中更稳定。

    遗憾的是、我们没有任何此器件的替代产品。 无论如何、TUSB7320仍在生产中、而且没有计划停止这种生产、这里是有关器件为何被标记为 NRND 的详细答案。

    e2e.ti.com/.../2215311

    此致、

    Roberto