This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:TPS65983B USB2.0功能

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607844/tps65983b-tps65983b-usb2-0-function

器件型号:TPS65983B
主题中讨论的其他器件: TPS65982

我们能否短接 TPS65983B D+ D-数据引脚、以便在 USB-C 连接器主端口输出端实现一个 USB 2.0输出。

1、 慢速 USB 2.0功能  短接 K7 K6、用于 D+、短接 L7、L6、用于 D-;接地 L5、K5。

2、 NC K6、K7、L6、L7、 保持 L5为 D+、K5为 D-

C_USB_TP K6模拟 I/O 高阻抗端口侧顶部 USB D+连接到端口多路复用器。
C_USB_TN L6模拟 I/O Hi-Z 端口侧顶部 USB D–连接到端口多路复用器。
C_USB_BP K7模拟 I/O 高阻抗端口侧底部 USB D+与端口多路复用器的连接。
C_USB_BN L7模拟 I/O 高阻抗端口侧底部 USB D–连接到端口多路复用器。

USB_RP_P L5模拟 I/O 高阻抗系统端 USB2.0高速连接至端口多路复用器。 接地引脚
kΩ MΩ 时的阻抗介于1M Ω 和5m Ω 之间。
USB_RP_N K5模拟 I/O 高阻抗系统端 USB2.0高速连接至端口多路复用器。 接地引脚
kΩ MΩ 时的阻抗介于1M Ω 和5m Ω 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lanjie,

    建议的方法是将 D+/D-线路从连接器直接连接到 TPS65983B。 请参阅我们的 TPS65982 EVM 原理图作为参考。
    是否有原因不能将 D+/D-直接连接到 TPS65983B?

    谢谢、
    Eric