This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS3691:MIL-STD-188-114线路驱动器、

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LBC174A, SN65C1167E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607311/ds3691-mil-std-188-114-line-drivers

器件型号:DS3691

大家好、

从 National 来看、DS3692器件支持 MIL–STD-188-114器件、我找不到 MIL–STD-188-114的任何驱动器用于不平衡的信号、我是否遗漏了什么?

谢谢,

奥齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ozi、
    遗憾的是、目前没有其他器件支持 MIL STD 188-114A。 如果您的客户需要此类器件、则可以考虑使用其他 RS422驱动器、例如 SN65C1167E 或 SN75LBC174A、甚至是 HVD82等常规收发器。 这里有两个地方需要特别注意。 1)
    逻辑(极性控制)、可在外部或由另一个逻辑器件实现。 2) 2)压摆率、这取决于应用的数据速率、因此需要使用合适的器件。 如果您需要更多信息、请告诉我。
    此致、