This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:询问 PCA9546设置和泄漏问题

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607634/pca9546a-asking-fro-the-pca9546-setting-and-the-leakage-questiosn

器件型号:PCA9546A

大家好、

您能为您提供有关这些玉米饼的帮助吗?
1.是否可以将 SDA/SCL 拉至3.3V、SD0/SD1拉至5V?
2.客户机的 slar 使用 PCA9546读取/写入 DDC EEPROM。 如果 PCA9546没有 VCC 电源、并且 SD0/SC0被拉高至5V 以供外部 PC 读取 DDC EEPROM、SDA/SCL 是否具有 SD0/SC0 5V 的泄漏电压?
3.如果通道 μ 0~3设置为禁用、这会对外部 PC 读取/写入 DDC EEPROM 产生影响吗?

这是方框图

谢谢、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    今天是美国的假期、但我们将在明天每个人都回到办公室后查看您的问题。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    1. 是的、这是为这个应用而设计的。  PCA9546A 的 VCC 应置于3.3V、以正常工作。  这在应用部分的数据表中进行了介绍。  

    这 是一种导通 FET 架构、因此当器件未上电时、导通 FET 将关断、现在泄漏电流从5V 到3.3V 电压轨。   

    3. 如果通道关闭,则为高 z。 不影响 DDC EEPROM。  

    -弗朗西斯·胡德