This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65986:基于 TPS65986的电力输送应用设计的任何电压、电流和温度保护基准

Guru**** 2593350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607807/tps65986-any-voltage-current-and-temperature-protection-references-for-power-delivery-application-design-base-on-tps65986

器件型号:TPS65986

你(们)好

  TPS65986将,DFP 和输出5V/3A 的电源、TPS65986集成了 OTP、OCP、请帮助确认是否需要额外的电压、电流和温度保护解决方案来保护系统、如 OVP、UVP、OCP、OTP (过热保护)。

 如果确实需要、哪一个器件适合设计、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardy、

    您是否计划使用内部电源路径或外部电源路径?
    内部电源路径集成了 OVP、UVP、OCP 和 OTP。 外部电源路径(电流感应电阻器配置正确)将具有 OVP、UVP 和 OCP。 OTP 将测量 TPS65986的温度、无法测量外部 FET 的温度。

    谢谢、
    Eric