This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:DS90UB913AQ 接口

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607582/ds90ub913a-q1-ds90ub913aq-interface

器件型号:DS90UB913A-Q1

尊敬的 Enginner

配置如下。

ISP - UART 到 I2C - 913AQ - 914AQ - DSP

是否可以将 I2C 转换为 UART,从913AQ 转换为 ISP?

如果是、是否有 UART 转 I2C 转换器 IC 推荐?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    在这种情况下、如果 ISP 的内部 I2C 用作从器件、则可以直接与 UB913链接、DSP 可以通过 I2C I/O 访问此 ISP 内部寄存器
    如果 ISP 没有 i2c I/f、则应使用一个 I2C->UART 转换器件、I2C 用作从设备。

    此致
    Steven