This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:关于10GBASE-KR 的推荐寄存器设置

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607389/tlk10031-about-recommended-registers-setting-for-10gbase-kr

器件型号:TLK10031

您好、Luis - San、

 

我们的客户希望对10GBASE-KR 使用“REFCLK 156.25MHz”。

我知道 EQ 和其他电阻器取决于系统、但如果您有建议的寄存器设置、您能告诉我们吗?

  

 

如果您需要任何其他信息、请告知我们。

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru、

    随附的应用手册中包含了一些有关器件 EQ 的有用信息。 在我的理解中、客户应用程序将与 SFP+光学模块连接、在这种情况下、初始化器件的过程如下:

    1. 复位器件(将1写入0x1E.0000位15或将 RESET_N 引脚置为有效)
    2. 确保基准时钟选择(156.25MHz 或312.5MHz)正确-这是通过寄存器0x1E.001D 位12完成的(默认为156.25MHz)。
    3. 通过将1'b0写入0x07.0000位12来禁用自动协商
    4. 通过将16'h0000写入0x01.0096来禁用链路训练
    5. 将16'h03FF 写入0x1E.8020。  这允许手动配置通常通过 KR 培训配置的链路设置。
    6. 根据链路条件、您可能需要更改0x1E.0003和0x1E.0004的默认配置。  对于光纤连接,我们通常建议将 HS_ENTRACK (0x1E.0004位15)更改为1'B1,将 HS_EQPRE (0x1E.0004位14:12)更改为3'B101。  这可能是一个起点、但您可能需要执行一些 BER 测试来优化这些值。
    7. 通过将1'B1写入0x1E.000E 位3来发出数据路径复位。

    有时、对器件进行均衡的过程有点详尽、但此过程需要手动执行(调整 HS_SERDES_CONTRAING_2和3)。

    e2e.ti.com/.../4477.TLK10034_5F00_link_5F00_training_5F00_app_5F00_note-_2800_10_2900_.doc

    谢谢、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您提供详细信息。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    Kanemaru