This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS2522:HD3SS2522原理图布线定义问题

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS2522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607464/hd3ss2522-hd3ss2522-schematic-trace-define-issue

器件型号:HD3SS2522

你(们)好,先生

我对 HD3SS2522原理图感到困惑、具有数据表 I/O 信号布线的 EVM 电路板稍有不同。
请参阅以下内容。
如数据表中所示、建议的原理图信号布线、引脚2和3以及5和6与引脚44和43布线相反?


2.如 EVB 建议的原理图信号布线所示、引脚2和3以及5和6与引脚44和43布线相同?


如数据表中所示、布局布线不同于上述、  

4.正确的是什么?

谢谢

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

       完全没有问题、USB3支持极性反转、PHY 在枚举期间检测反转并在内部补偿其影响。

    此致、

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    明白了、谢谢

    此致、

    Kevin