This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:关于启动序列

Guru**** 2930170 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607386/tlk10031-about-start-up-sequences

器件型号:TLK10031

您好、Luis - San、

 

我们的客户希望使用“XAUI”和“10GBASE-KR”。

这两个启动序列是否有限制?

例如、

-"XAUI "在"10GBASE-KR "启动后启动、它是否正常或 NG?

-"10GBASE-KR "启动后启动、XAUI 是否正常或 NG?


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanemaru、

    请您详细说明您的问题吗?

    谢谢、
    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

     

    很抱歉让你感到困惑。

    我们想知道加电序列是否有规则。

    您能否告诉我们您是否具有推荐的序列?

     

    例如:

    [序列1]

    TLK10031已通电

    LS 接收器设备已通电

    HS 接收器器件已通电

     

    [序列2]

    LS 接收器设备已通电

    HS 接收器器件已通电

    TLK10031已通电

     

    [序列3]

    ・μ A

    ・μ A

    ・μ A

    [序列6]

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanemaru、

    没有特定的上电序列、器件上电后需要进行硬复位、然后分别在低速端和高速端接受有效数据。  

    1.打开 TLK10031电源。

    2.硬/软复位。

    3.设备配置。

    4、LS/HS 上电(有效数据)。

    此致、

    Luis

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    非常感谢您的支持。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru