This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:抖动- 720p HDMI 源

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607400/tmds181-jittering---720p-hdmi-source

器件型号:TMDS181

我有一个问题-直接连接到输入端时、视频变得平滑;使用 HDMI 分离器时、工作正常、 但是、每当我 从分离器馈入 HDMI 调制器时-它开始抖动、如果我将其插入监视器、我尝试了2个不同的转换器-结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能详细说明一下这个问题吗?

    您在 TMDS181中看到了什么故障?

    您是否有更好地了解应用的方框图?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的坏消息、注意到我使用了不同的 HDMI 版本、看起来是导致问题的原因