This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:关于 LS_OK_IN_A

Guru**** 2593350 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10031, TLK10232EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607393/tlk10031-about-ls_ok_in_a

器件型号:TLK10031
主题中讨论的其他器件: TLK10232EVM

您好、Luis - San、

 

我知道、如果链路伙伴器件不需要 TLK10031通道对齐主器件(LAM)来发送专有通道对齐模式、则可以将 Ls_OK_IN_A 连接到应用板上的高电平。

然后、LS_OK_IN_A 引脚是否需要上拉电阻器?

如果是、您能否告诉我们您是否具有推荐的价值?

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru、

    Ls_OK_IN_A 应通过49.9K 电阻上拉至 VDDO。 即使如此、您也可以将 TLK10232EVM 作为参考设计。

    此致、
    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

     

    感谢您提供信息。

    我将向我们的客户报告。

     

    此致、

    Kanemaru