This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:适用于 PoC 的 ESD

Guru**** 2591730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607253/ds90ub913a-q1-suitable-esd-for-poc

器件型号:DS90UB913A-Q1

大家好、团队、

您能否建议 PoC 上 ESD 的 ESD 标准或建议标准?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ting、

    您指 PoC 的 ESD 标准? 它与 STP 应用相同、取决于汽车 OEM、需要 根据各种 OEM 要求进行不同的系统级 ESD/EMC 测试、包括 BCI、瞬态抗扰度等。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jun-Qiang:

    感谢您的回复。
    我是指 TVS 二极管或 ESD 保护组件。
    我找不到支持 FPDLINK 信号和大于9V 击穿电压的 TI 汽车 ESD。

    谢谢你。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ting、
    我们的 FPD-Link 器件 ESD 额定值(IEC 61000-4-2、接触放电)为+/-8KV。 您的 ESD 额定值是否大于9V? 如果需要、您可以咨询 EMI/EMC 组件供应商。 但请注意 ESD 器件负载、建议小于1.5pf。 谢谢。

    此致、
    Steven