This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2066C:TPS2066C 对输入/输出电容器有疑问?

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2066C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607230/tps2066c-tps2066c-question-about-input-output-capacitor

器件型号:TPS2066C

尊敬的支持成员:


我的客户使用了 TPS2066C。

TPS2066C 数据表(修订版 H) 10.2.2.1输入和输出电容、
写入"0.1uF 或更高、120uF 或更高(USB 标准)输出"。

USB.org 根据电源大容量电容、USB 电力输送修订版3.0 (v 1.1) 7.1.2
"容量被视为总输入和输出、如果是多端口、则为120 μ F 或更高、如果是单端口连接、则为10 μ F 或更高"。

μF USB.org 的说明、我们认为 TPS 2066 C 的输入为120 μ F、输出为10 μ F 的组合可以满足 USB 标准、
为什么 TPS2066C 数据表中没有这样描述?
(由于我们将减少铝电解电容器的数量、我们希望尽可能将其安装在输入侧)

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    TPS2066C 的设计旨在实现电流限制功能。 USB 端口只是一个应用案例。 客户可以根据其详细项目要求选择不同的输入和输出上限。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael Tan:


    非常感谢您的回复。

    考虑到 USB.org 的描述、
    它 μF 使用120uF 作为 TPS2066C 的输入、使用10k Ω 作为输出、
    有问题吗?


    最恰当的考虑。

    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果考虑 USB 组织要求、USB 端口中的 CAP 值需要大于120uF。TPS2066c 的输出 CAP 也需要大于120uF。