This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2000与 XIO2001性能比较表

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607331/xio2001-xio2000-vs-xio2001-performance-comparison-table

器件型号:XIO2001

大家好、

客户反馈、他们已经根据 XIO2000和 XIO2001网桥测试了网卡、他们发现两个网桥设备的网络性能不同、XIO2000网桥比 XIO2001差。 他们想知道为什么会发生这种情况? 我们是否有性能比较表来显示 XIO2000和 XIO2001之间的差异?

谢谢。

此致、

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们没有任何比较表、由于 XIO2001修复了 XIO2000上的许多错误、因此预期会出现性能差异、下面的链接是令人愉快的。
    www.ti.com/.../scpa046.pdf