This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:VOL 是否会受到外部上拉电阻的影响?

Guru**** 2594030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607248/tca9617b-does-the-vol-will-be-affected-by-external-pullup-resistance

器件型号:TCA9617B

大家好、支持者、

TCA9617的两侧均需要外部上拉电阻器。 此外、在实践中、两侧都应用了多个不同的电源轨、电源隔离的最经济的实现方式是使用通门、请参阅随附的屏幕截图。 您能否帮助确认 TCA9617 的 VOL 是否会受到如此多的上拉电阻器的影响?

此致、

S.P. LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 S.P. LIN、
    只要不超过30mA、具有静态电压偏移的 B 侧的 VOL 就不会受到影响。 A 侧将影响 VOL、因为它是下拉 FET 最大 Rdson 的函数。 我们将其规定为30mA 时的最大值为0.23V、因此最大值为~7.6欧姆 这有道理吗?
    -弗朗西斯·胡德