This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0307:关于3G-SDI 电缆驱动器 LMH0307

Guru**** 2591750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607191/lmh0307-about-3g-sdi-cable-driver-lmh0307

器件型号:LMH0307

您好-专家

我的客户对 LMH0307有疑问。

他们正在考虑将此产品用作3G-SDI 电缆的驱动器。

他们对以下内容有疑问。

・ 当用作四路3G-SDI 电缆时、是否可以实现使用 LMH0307×4?

・是否有与 Quad 兼容的产品?

另外、请告诉我使用四路电缆时的配置示例。

如果输入和输出是可以使用4到4的产品、则更可取。

・SDO 引脚可以处理哪些信号?

很抱歉我有很多问题。

我正在等待回答。

最棒的,雷加尔

Noriaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福泽-圣、您好、

    1.对于四路3G-SDI、您将需要四个电缆驱动器。 正如您所建议的、这可以通过4个 LMH0307器件来实现。 请注意、对于四路3G-SDI、仍将有4条独立的 BNC 电缆、每条电缆连接到单独的连接器。 没有单个“四线”。

    2.从电缆驱动器的角度来看,我们所有额定3G-SDI 的器件都可以支持四路3G-SDI 应用。 实现四路3G 的产品最终用于4K 应用、其中信号传输分离为4个单独的通道、而不是单个12G-SDI 通道。

    我不确定您对四线电缆配置示例的疑问。 有关将哪些信号发送到哪个电缆驱动器的配置选择由我们电缆驱动器之前的 FPGA 决定。

    SDO 是 LMH0307的 SMPTE 兼容输出。 它旨在通过75欧姆同轴电缆发送、并与电缆均衡器等75欧姆接口连接。

    谢谢、

    Michael