This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1176:RS-485总线上的器件间距

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607231/sn65hvd1176-device-spacing-on-rs-485-buses

器件型号:SN65HVD1176

我们正在为多达300个节点寻找一种总线解决 方案、这些节点彼此相对靠近(间隔为5cm)。

在阅读《RS-485总线上的器件间距 》模拟应用期刊(http://www.ti.com/lit/an/slyt241/slyt241.pdf)时 、我注意到使用 RS-485驱动器时存在最小的节点间距。
本文档参考的是半双工驱动器 SN65HVD1176。

我想知道这种最小节点间距是否仅适用于半双工驱动器或全双工 RS-485驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimitri、

    相同的概念和公式同样适用于半双工和全双工应用。 本文主要指出、密集的节点将以电容负载的形式发挥作用、当安装在电气长网络上时、这可能会导致产生反射的阻抗不匹配。 不过、本文中的公式是通用指南、根据数据传输速率、差分驱动器的转换时间以及用于连接到该群集外节点的任何电缆段的长度、这些反射可能是问题、也可能不是问题。

    最大