This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过 RS232 UART 转换器与 TI 微控制器连接的 OBD2 RS232

Guru**** 2590070 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607076/obd2-rs232-with-ti-microcontroller-via-rs232-uart-converter

主题中讨论的其他器件:Energia

我想将汽车的 ECU 与 TI 微控制器连接起来。

我计划通过 OBD 端口将 ECU 与微控制器连接。

我有一个 OBD 适配器。

此 OBD 适配器有2端。 一个可以连接到车辆 OBD 端口、另一个可以连接 RS232公引脚。

现在我计划的是,我将 RS232 公针连接到母头转母头 RS232适配器的一侧。

母对母适配器的另一侧连接到 RS232 UART 转换器。

现在、我将 RS232 UART 转换器的 Rx TX 引脚连接到微控制器的 TX Rx 引脚。

我在编程时使用 PID 十六进制命令来访问 OBD 值、例如车速、发动机转速等

但它故意失败了。

我的问题是,如果建立了如此多的连接,连接是否会建立?

总结我的回忆:-

OBD2 RS232适配器--- >RS232包容式转包容式适配器--- >RS232 UART 转换器--- >任何 MCU,我在 Energia 平台的帮助下使用 MSP430和 Tiva C 系列进行了实验。

我以前没有关于 UART 和 RS232的经验。

帮助我解决我的问题,如果可能的话,帮助我扩大帮助范围,实现我的目标(即获得 OBD 读数)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hariram、感谢您发表此帖子-借助此类界面、您需要确保各种子平台之间的连接具有足够低的阻抗-是否可以发布您设置的照片? -Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hariram、

    除了 Jim 的问题之外-故意失败意味着什么? 连接是否正常? 您将什么用作 RS-232/UART 转换器? 而且、您是否看到发送和接收问题、或者一个方向是否正常?

    最大