This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2069D:USB2.0规范

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2069D, TPS2069C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648903/tps2069d-usb2-0-specification

器件型号:TPS2069D
主题中讨论的其他器件: TPS2069C

USB 设备支持团队、

这是正确理解 USB2.0规范的问题。

下面是 USB2.0规范的一部分。

请参阅标记为绿色的哨卡。

需要哪种上游器件和下游器件才能满足规格要求?

 -上游设备:例如 USB 电源开关 IC

 -下游设备:例如 USB 记忆棒存储器

此外、"跳闸"是否意味着"闭锁"之类的行为?

谢谢!

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是指 DPF 中的电流限制功能吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基本而言、是的。
    换句话说、DPF 是否应考虑使浪涌电流不超过5A?

    谢谢
    TAMIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的,DFP 应将最大电流设置为低于5A,并将最小电流设置为高于 UFP 基本要求。
    跳闸"是指在 UFP 正常运行期间,DFP 的电流电源不应达到限制阈值(您可以通过 tps2069D 设置)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    我明白了!

    我对 IOS AD IOC 的特性有疑问。

    数据表如下所述;

    下面是电流限制配置文件

    对于 IOS 特性、它如下所示;

    IOC (电流限制角)值是多少? 我认为 IoC=IOS x 1.2。

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的,IOC 约为120%* IOS (短路)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TPS2069C 和 TPS2069D 有何区别?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    C 和 D 版本的区别在于“D”版本是铜键合线,“C”版本是金键合线。
    D 版本是 C 版本的低成本版本。