This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:变压器

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651303/dp83822h-transformer

器件型号:DP83822H
主题中讨论的其他器件:TIDA-00928

数据表中列出了一些推荐的变压器。 在空间方面、我们考虑评估 TG110-EX50J2LF。

表137中的值驱动器。

它们是如何实现的、例如以太网合规性测试、或者它是如何通过外部组件进行管理的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、您好!

    几个问题:

    -您是否考虑将 DP83822用于航天应用?


    我看不到互联网上提供的 TG110-xxx、因此无法发表太多评论。

    我们寻求的两个重要方面:
    - DP83822线路驱动器是"电流模式驱动器"。 确保变压器适合它。
    -符合表137中定义的各种损耗参数。
    -它可能会影响电缆长度、BER 率、辐射、合规性测试等

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    感谢快速响应。

    不可以、我们将其用于建筑和农业机器。

    附件中提取了数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    规格看起来正常。
    您是否已确认它适用于电流模式线路驱动器。 否则共享变压器的原理图/数据表。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已附加数据集和电路图。

    我们希望通过根据 应用手册 snla266附录 D 将 DP833822配置为测试模式来执行以太网合规性测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    变压器的规格看起来正常。 在上面的原理图中、请移除引脚10和15的短接。 有关详细的原理图、请参阅 TI.com 上的 TIDA-00928

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是指变压器短路吗? 在上面的 AN 中、引脚10和15位于左侧、属于 RJ45 (图9)。 在我的设计中、它位于 PHY 的一侧。 在中、引脚2和7短接、并通过 signalname CT_input 连接到 AVDD33。 那么、有什么区别呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的观察结果正确。 我错误读取了连接。

    此致、
    GET