This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:TX 未通信- Rx 以1GB 的容量显示流量-任何帮助均可获得

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651883/dp83867ir-tx-is-not-communicating---rx-shows-traffic-at-1gb---any-help-appreciated

器件型号:DP83867IR

大家好、

 

我们正在使用83867IR 以太网 PHY 运行新设计。 不幸的是、在 TX 线上没有任何活动、我们无法了解这里发生了什么。

插入电缆时,驱动程序会告知“1Gb link”已连接,RX 时钟将更改为125MHz,当 从外部“ping”此设备时,某些 RX 线路将会切换,LED 将闪烁。

但是-在 TX 端-没有发生任何事情。 我已经将这与我们拥有的"旧"器件(83865DVH)进行了比较,当以1GB 模式连接时,TX_CLK 引脚上也会出现一些时钟。

那么,您能否快速浏览一下原理图 ? 我们在这里做的事情是否有问题? 有什么建议要检查在哪里?

感谢您的任何帮助。

 

谢谢

Herbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫伯特、您好!

    您的原理图未显示。 我只能看到损坏的图像图标。 您可以尝试重新发布吗?

    您使用的是哪种 MAC 接口? GMII 还是 RGMII? 在 RGMII 模式下、MAC (处理器)负责生成 TX_CLK 信号、PHY 不会输出此信号。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我将再次尝试在此处附加这些文件。

    我们在1Gbit 下使用 GMII 模式。

    此致

    Herbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫伯特、您好!

    您的原理图看起来正常。

    MAC 层负责在1G 操作期间提供 GTX_CLK。 您的驱动程序似乎知道它处于1G 运行状态、因此 MAC 应该尝试通信。 TXD[7:0]线路是否向 PHY 呈现数据?

    网络名称 GXT_CLK 中似乎有一个拼写错误、但网络名称在我在这里看到的原理图部分是一致的、因此我不怀疑网络损坏。 您能否确保处理器上的网络名称正确。

    PHY 的所有内容似乎都正常。 在链路建立后、您能否提供0x0至0x1f 和0x6e、0x6f 寄存器的输出? 这将确认 PHY 按预期运行。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    非常感谢您的反馈。

    今天我做了一些测量、在两侧持续运行 Ping。

    TX 传输一些数据,TX_CTRL,RX_CTRL 显示一些脉冲,COL 显示一个脉冲。

    测量值包含在原理图中。 您有什么其他想法吗?

    寄存器的输出也包括在内。

    此致

    Herbert

    MDIO 读数1 0-1ff
    1不是已知的以太网
    从总线以太网@4800000读取
    地址1处的 PHY:
    0 - 0x1140
    1 - 0x796d
    2 - 0x2000
    3 - 0xa231
    4 - 0x1e1
    5 - 0xcde1
    6 - 0x6f
    7 - 0x2001
    8 - 0x4006
    9 - 0x300
    10 - 0x3800
    11 - 0x0
    12 - 0x0
    13 - 0x0
    14 - 0x0
    15 - 0x3000
    16 - 0x5048
    17 - bbf02
    18 - 0x0
    19 - 0x1c40
    20 - 0x29c7
    21 - 0x0
    22 - 0x0
    23 - 0x40
    24 - 0x6150
    25 - 0x4444
    26 - 0x2
    27 - 0x0
    28 - 0x0
    29 - 0x0
    30 - 0x2
    31 - 0x0
    32 - 0x1140
    33 - 0x796d
    34 - 0x2000
    35 - 0xa231
    36 - 0x1e1
    37 - 0xcde1
    38 - 0x6d
    39 - 0x2001
    40 - 0x4006
    41 - 0x300
    42 - 0x3800
    43 - 0x0
    44 - 0x0
    45 - 0x0
    46 - 0x0
    47 - 0x3000
    48 - 0x5048
    49 - 0xaf02
    50 - 0x0
    51 - 0x0
    52 - 0x29c7
    53 - 0x0
    54 - 0x0
    55 - 0x40
    56 - 0x6150
    57 - 0x4444
    58 - 0x2
    59 - 0x0
    60 - 0x0
    61 - 0x0
    62 - 0x2
    63 - 0x0
    64 - 0xFFFF
    65 - 0xFFFF
    66 - 0xFFFF
    67 - 0xFFFF
    68 - 0xFFFF
    69 - 0xFFFF
    70 - 0xFFFF
    71 - 0xFFFF
    72 - 0xFFFF
    73 - 0xFFFF
    74 - 0xFFFF
    75 - 0xFFFF
    76 - 0xFFFF
    77 - 0xFFFF
    78 - 0xFFFF
    79 - 0xFFFF
    80 - 0xFFFF
    81 - 0xFFFF
    82 - 0xFFFF
    83 - 0xFFFF
    84 - 0xFFFF
    85 - 0xFFFF
    86 - 0xFFFF
    87 - 0xFFFF
    88 - 0xFFFF
    89 - 0xFFFF
    90 - 0xFFFF
    91 - 0xFFFF
    92 - 0xFFFF
    93 - 0xFFFF
    94 - 0xFFFF
    95 - 0xFFFF
    96 - 0xFFFF
    97 - 0xFFFF
    98 - 0xFFFF
    99 - 0xFFFF
    100 - 0xFFFF
    101 - 0xFFFF
    102-0xFFFF
    103 - 0xFFFF
    104 - 0xFFFF
    105 - 0xFFFF
    106 - 0xFFFF
    107 - 0xFFFF
    108 - 0xFFFF
    109 - 0xFFFF
    110 - 0xFFFF
    111 - 0xFFFF
    112 - 0xFFFF
    113 - 0xFFFF
    114 - 0xFFFF
    115 - 0xFFFF
    116 - 0xFFFF
    117 - 0xFFFF
    118 - 0xFFFF
    119 - 0xFFFF
    120 - 0xFFFF
    121 - 0xFFFF
    122 - 0xFFFF
    123 - 0xFFFF
    124 - 0xFFFF
    125 - 0xFFFF
    126 - 0xFFFF
    127 - 0xFFFF
    128 - 0xFFFF
    129 - 0xFFFF
    130 - 0xFFFF
    131 - 0xFFFF
    132 - 0xFFFF
    133 - 0xFFFF
    134 - 0xFFFF
    135 - 0xFFFF
    136 - 0xFFFF
    137 - 0xFFFF
    138 - 0xFFFF
    139 - 0xFFFF
    140 - 0xFFFF
    141 - 0xFFFF
    142 - 0xFFFF
    143 - 0xFFFF
    144 - 0xFFFF
    145 - 0xFFFF
    146 - 0xFFFF
    147 - 0xFFFF
    148 - 0xFFFF
    149 - 0xFFFF
    150 - 0xFFFF
    151-0xFFFF
    152 - 0xFFFF
    153 - 0xFFFF
    154 - 0xFFFF
    155 - 0xFFFF
    156 - 0xFFFF
    157 - 0xFFFF
    158 - 0xFFFF
    159 - 0xFFFF
    160 - 0xFFFF
    161 - 0xFFFF
    162 - 0xFFFF
    163 - 0xFFFF
    164 - 0xFFFF
    165 - 0xFFFF
    166 - 0xFFFF
    167 - 0xFFFF
    168 - 0xFFFF
    169 - 0xFFFF
    170 - 0xFFFF
    171 - 0xFFFF
    172 - 0xFFFF
    173 - 0xFFFF
    174 - 0xFFFF
    175 - 0xFFFF
    176 - 0xFFFF
    177 - 0xFFFF
    178 - 0xFFFF
    179 - 0xFFFF
    180 - 0xFFFF
    181 - 0xFFFF
    182 - 0xFFFF
    183-0xFFFF
    184-0xFFFF
    185 - 0xFFFF
    186 - 0xFFFF
    187-0xFFFF
    188 - 0xFFFF
    189 - 0xFFFF
    190 - 0xFFFF
    191-0xFFFF
    192 - 0xFFFF
    193 - 0xFFFF
    194 - 0xFFFF
    195 - 0xFFFF
    196 - 0xFFFF
    197 - 0xFFFF
    198 - 0xFFFF
    199 - 0xFFFF
    200 - 0xFFFF
    201 - 0xFFFF
    202 - 0xFFFF
    203 - 0xFFFF
    204 - 0xFFFF
    205 - 0xFFFF
    206 - 0xFFFF
    207 - 0xFFFF
    208 - 0xFFFF
    209 - 0xFFFF
    210 - 0xFFFF
    211 - 0xFFFF
    212-0xFFFF
    213 - 0xFFFF
    214 - 0xFFFF
    215 - 0xFFFF
    216 - 0xFFFF
    217 - 0xFFFF
    218 - 0xFFFF
    219 - 0xFFFF
    220 - 0xFFFF
    221 - 0xFFFF
    222 - 0xFFFF
    223 - 0xFFFF
    224 - 0xFFFF
    225 - 0xFFFF
    226 - 0xFFFF
    227 - 0xFFFF
    228 - 0xFFFF
    229 - 0xFFFF
    230 - 0xFFFF
    231 - 0xFFFF
    232 - 0xFFFF
    233 - 0xFFFF
    234 - 0xFFFF
    235 - 0xFFFF
    236 - 0xFFFF
    237 - 0xFFFF
    238 - 0xFFFF
    239 - 0xFFFF
    240 - 0xFFFF
    241-0xFFFF
    242 - 0xFFFF
    243-0xFFFF
    244 - 0xFFFF
    245 - 0xFFFF
    246 - 0xFFFF
    247 - 0xFFFF
    248-0xFFFF
    249 - 0xFFFF
    250 - 0xFFFF
    251 - 0xFFFF
    252 - 0xFFFF
    253 - 0xFFFF
    254 - 0xFFFF
    255 - 0xFFFF
    256 - 0xFFFF
    257 - 0xFFFF
    258 - 0xFFFF
    259 - 0xFFFF
    260 - 0xFFFF
    261 - 0xFFFF
    262 - 0xFFFF
    263 - 0xFFFF
    264 - 0xFFFF
    265 - 0xFFFF
    266 - 0xFFFF
    267 - 0xFFFF
    268 - 0xFFFF
    269 - 0xFFFF
    270 - 0xFFFF
    271 - 0xFFFF
    272 - 0xFFFF
    273-0xFFFF
    274 - 0xFFFF
    275 - 0xFFFF
    276 - 0xFFFF
    277 - 0xFFFF
    278 - 0xFFFF
    279 - 0xFFFF
    280 - 0xFFFF
    281 - 0xFFFF
    282 - 0xFFFF
    283 - 0xFFFF
    284 - 0xFFFF
    285 - 0xFFFF
    286 - 0xFFFF
    287 - 0xFFFF
    288 - 0xFFFF
    289 - 0xFFFF
    290 - 0xFFFF
    291 - 0xFFFF
    292 - 0xFFFF
    293 - 0xFFFF
    294 - 0xFFFF
    295-0xFFFF
    296 - 0xFFFF
    297 - 0xFFFF
    298 - 0xFFFF
    299 - 0xFFFF
    300 - 0xFFFF
    301 - 0xFFFF
    302 - 0xFFFF
    303 - 0xFFFF
    304 - 0xFFFF
    305 - 0xFFFF
    306 - 0xFFFF
    307 - 0xFFFF
    308 - 0xFFFF
    309 - 0xFFFF
    310 - 0xFFFF
    311 - 0xFFFF
    312 - 0xFFFF
    313 - 0xFFFF
    314 - 0xFFFF
    315 - 0xFFFF
    316 - 0xFFFF
    317 - 0xFFFF
    318 - 0xFFFF
    319 - 0xFFFF
    320 - 0xFFFF
    321 - 0xFFFF
    322 - 0xFFFF
    323 - 0xFFFF
    324 - 0xFFFF
    325 - 0xFFFF
    326 - 0xFFFF
    327 - 0xFFFF
    328 - 0xFFFF
    329 - 0xFFFF
    330 - 0xFFFF
    331 - 0xFFFF
    332 - 0xFFFF
    333 - 0xFFFF
    334 - 0xFFFF
    335 - 0xFFFF
    336 - 0xFFFF
    337 - 0xFFFF
    338 - 0xFFFF
    339 - 0xFFFF
    340 - 0xFFFF
    341 - 0xFFFF
    342 - 0xFFFF
    343 - 0xFFFF
    344 - 0xFFFF
    345 - 0xFFFF
    346 - 0xFFFF
    347 - 0xFFFF
    348 - 0xFFFF
    349 - 0xFFFF
    350 - 0xFFFF
    351 - 0xFFFF
    352 - 0xFFFF
    353 - 0xFFFF
    354 - 0xFFFF
    355 - 0xFFFF
    356 - 0xFFFF
    357 - 0xFFFF
    358 - 0xFFFF
    359 - 0xFFFF
    360 - 0xFFFF
    361 - 0xFFFF
    362 - 0xFFFF
    363 - 0xFFFF
    364 - 0xFFFF
    365 - 0xFFFF
    366 - 0xFFFF
    367 - 0xFFFF
    368 - 0xFFFF
    369 - 0xFFFF
    370 - 0xFFFF
    371 - 0xFFFF
    372 - 0xFFFF
    373 - 0xFFFF
    374 - 0xFFFF
    375 - 0xFFFF
    376 - 0xFFFF
    377 - 0xFFFF
    378 - 0xFFFF
    379 - 0xFFFF
    380 - 0xFFFF
    381 - 0xFFFF
    382 - 0xFFFF
    383 - 0xFFFF
    384 - 0xFFFF
    385 - 0xFFFF
    386 - 0xFFFF
    387 - 0xFFFF
    388 - 0xFFFF
    389 - 0xFFFF
    390 - 0xFFFF
    391-0xFFFF
    392 - 0xFFFF
    393 - 0xFFFF
    394 - 0xFFFF
    395 - 0xFFFF
    396 - 0xFFFF
    397 - 0xFFFF
    398 - 0xFFFF
    399 - 0xFFFF
    400 - 0xFFFF
    401 - 0xFFFF
    402 - 0xFFFF
    403 - 0xFFFF
    404-0xFFFF
    405-0xFFFF
    406 - 0xFFFF
    407-0xFFFF
    408-0xFFFF
    409 - 0xFFFF
    410 - 0xFFFF
    411-0xFFFF
    412 - 0xFFFF
    413 - 0xFFFF
    414 - 0xFFFF
    415 - 0xFFFF
    416 - 0xFFFF
    417 - 0xFFFF
    418 - 0xFFFF
    419 - 0xFFFF
    420 - 0xFFFF
    421 - 0xFFFF
    422 - 0xFFFF
    423 - 0xFFFF
    424 - 0xFFFF
    425 - 0xFFFF
    426 - 0xFFFF
    427 - 0xFFFF
    428 - 0xFFFF
    429-0xFFFF
    430 - 0xFFFF
    431 - 0xFFFF
    432 - 0xFFFF
    433 - 0xFFFF
    434 - 0xFFFF
    435 - 0xFFFF
    436 - 0xFFFF
    437 - 0xFFFF
    438 - 0xFFFF
    439 - 0xFFFF
    440 - 0xFFFF
    441 - 0xFFFF
    442 - 0xFFFF
    443 - 0xFFFF
    444 - 0xFFFF
    445 - 0xFFFF
    446 - 0xFFFF
    447 - 0xFFFF
    448 - 0xFFFF
    449 - 0xFFFF
    450 - 0xFFFF
    451 - 0xFFFF
    452 - 0xFFFF
    453-0xFFFF
    454-0xFFFF
    455 - 0xFFFF
    456 - 0xFFFF
    457 - 0xFFFF
    458 - 0xFFFF
    459 - 0xFFFF
    460 - 0xFFFF
    461 - 0xFFFF
    462 - 0xFFFF
    463 - 0xFFFF
    464 - 0xFFFF
    465 - 0xFFFF
    466 - 0xFFFF
    467 - 0xFFFF
    468 - 0xFFFF
    469 - 0xFFFF
    470-0xFFFF
    471 - 0xFFFF
    472 - 0xFFFF
    473 - 0xFFFF
    474 - 0xFFFF
    475 - 0xFFFF
    476 - 0xFFFF
    477 - 0xFFFF
    478 - 0xFFFF
    479-0xFFFF
    480 - 0xFFFF
    481 - 0xFFFF
    482 - 0xFFFF
    483 - 0xFFFF
    484 - 0xFFFF
    485 - 0xFFFF
    486 - 0xFFFF
    487 - 0xFFFF
    488 - 0xFFFF
    489-0xFFFF
    490 - 0xFFFF
    491 - 0xFFFF
    492-0xFFFF
    493 - 0xFFFF
    494 - 0xFFFF
    495 - 0xFFFF
    496 - 0xFFFF
    497 - 0xFFFF
    498 - 0xFFFF
    499 - 0xFFFF
    500 - 0xFFFF
    501 - 0xFFFF
    502 - 0xFFFF
    503 - 0xFFFF
    504 - 0xFFFF
    505 - 0xFFFF
    506 - 0xFFFF
    507 - 0xFFFF
    508 - 0xFFFF
    509 - 0xFFFF
    510 - 0xFFFF
    511 - 0xFFFF
    sc1810a >MDIO 读取1 6e
    1不是已知的以太网
    从总线以太网@4800000读取
    地址1处的 PHY:
    110 - 0xFFFF
    sc1810a >MDIO 读数1 6F
    1不是已知的以太网
    从总线以太网@4800000读取
    地址1处的 PHY:
    111 - 0xFFFF
    sc1810a>

    赫伯特、您好!

    您的原理图看起来正常。

    MAC 层负责在1G 操作期间提供 GTX_CLK。 您的驱动程序似乎知道它处于1G 运行状态、因此 MAC 应该尝试通信。 TXD[7:0]线路是否向 PHY 呈现数据?

    网络名称 GXT_CLK 中似乎有一个拼写错误、但网络名称在我在这里看到的原理图部分是一致的、因此我不怀疑网络损坏。 您能否确保处理器上的网络名称正确。

    PHY 的所有内容似乎都正常。 在链路建立后、您能否提供0x0至0x1f 和0x6e、0x6f 寄存器的输出? 这将确认 PHY 按预期运行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫伯特、您好!

    我认为您可能无法正确访问扩展寄存器。 大多数 MAC 都不执行正确读取寄存器0x20及更高值所需的4寄存器读取/写入方法。 您可以在数据中看到这一点、其中读回值重复从寄存器0x20到0x3f

    请查看数据表第8.4.2.1.3和8.4.2.1.4节、了解正确的方法。

    DP83867IR 似乎处于 RGMII 模式。 我们将通过读取寄存器0x32、0x6E 和0x6f 来了解这一点

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    您能否向我们提供一整套寄存器(用于 GBMode)、以便在器件中写入基础初始化并得到验证?

    将会大有帮助。

    非常感谢,
    此致
    Herbert