This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:有关上电序列的问题

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651802/ds90ub928q-q1-question-about-power-up-sequence

器件型号:DS90UB928Q-Q1

您好、香榭丽舍

 我的客户询问以下有关加电序列的问题。

 问题1) DS90UB928是否具有上电复位功能?

 问题2)关于“VDD33延迟时间”,表10将其0ms 定义为下限。

如果 VDD33的斜升速度快于 VDDIO、器件上预计会产生什么负面影响?

是否会对器件造成永久损坏?

此致、

Noboo Fujihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fujihara-San、

    问题1) DS90UB928是否具有上电复位功能?
    当 PDB 切换为低电平时、控制寄存器复位。 PDB 必须保持低电平至少2ms。

    问题2)关于“VDD33延迟时间”,表10将其0ms 定义为下限。
    如果 VDD33的斜升速度快于 VDDIO、器件上预计会产生什么负面影响?
    是否会对器件造成永久损坏?

    如果 VDD33和 VDDIO 单独供电、建议 VDDIO 在 VDD33之前斜升100us。 表10中的最小限制为0ms、因为这些电源可以连接在一起并同时斜升。 我需要与我的设计团队讨论这是否会导致任何损坏、至少会导致器件在未知状态下加电。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

     

    感谢您的回复。

     

    对于问题1、我想在下面确认。

    器件上电时不具有自动复位功能。

    因此、内部寄存器和其他模块在上电后处于不稳定状态、

    需要进行 PDB 切换以使器件处于稳定状态。

    我的理解是否正确?

     

    对于问题2、请与设计团队确认、我将等待反馈。

     

    此致、

    Noboo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fujihara-San、

    Q1)正确、没有上电复位、需要进行 PDB 切换以确保器件处于稳定状态。

    Q2)我已与设计团队确认、如果电源时序不正确、则预计不会损坏、但无法保证器件以正确的状态加电。 请让您的客户遵守数据表中的电源定序要求。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan - San、

    我还收到了客户的进一步问题。

    关于 Q2、客户询问、违反 VDDIO 和 VDD33之间的上电序列会假设确切的负面影响。
    您能否列出假定的值?

    此致、
    Noboo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、还有其他问题。
    没有关于 VDDIO 和 VDD33断电序列的说明。
    对断电顺序没有特别注意?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fujihara-San、

    通常、如果加电序列未正确遵循、内部模块可能无法按正确的顺序加电。 这将导致无效数据、或者 PLL 可能无法实现锁定。

    关于断电顺序、您可以看到没有断电顺序要求。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢您的回答。

    客户询问关于200MHz 内置 RC 振荡器精度的更多问题。

    您是否会提供此信息?

     

    此致、

    Noboo Fujihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此问题与原始线程无关。 您能否创建一个单独的主题、以便合适的专家能够正确解决该问题?