This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DS90CF383:输出信号 LVDS_DATA 错误

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CF383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646861/linux-ds90cf383-output-signal-lvds_data-error

器件型号:DS90CF383

工具/软件:Linux

DS90CF383输出信号 LVDS_DATA 为错误、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何解决问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、
    您的问题是什么? 该图的电气规格。 良好、CF383的 LVDS 数据输出取决于视频输入格式。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven

    很抱歉耽误你的答复。

    为什么信号在一个周期内发生突变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    这是正确的、因为 LVDS 输出是视频数据、它可能具有0、00、01或001等、而不是时钟信号。

    此致、

    Steven