This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:TUSB320LAI 的电容是多少?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TPD2S300, TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651328/tusb320lai-what-the-capacitance-of-the-tusb320lai

器件型号:TUSB320LAI

TUSB320LAI 的电容是多少?  

在 TPD2S300的数据表中  - 在表5中。  CC 线路电容器计算它表示 "TUSB422 数据  表中的电容为200450pF "。但是我使用 的是 TUSB320LAI -该器件的等效参数是什么?

 我在 TUSB320LAI 数据表中找不到它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shmuel、

    遗憾的是、我们没有此参数的确切值。 但是、CC 线路的典型最大电容规格(大约为100pF)远小于该值。 在 TUSB320LAI 中、没有故意放置电容器、CC 线路上的电容器应仅为焊盘、ESD 和寄生效应、大约为几 pF。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    请看以下内容,因为他们把我送到了你们那里-有鉴于此,我应该使用哪一个电容值?

    e2e.ti.com/.../651056

    或者,您可以直接与 Aramis P. Alvarez 联系,以确定我应该使用什么价值(如果有)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请让我向团队核实此参数。 尽快我会告诉您。

    此致、
    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    您是否能获得有关此问题的更多信息????

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题已在下一个帖子中解决:

    e2e.ti.com/.../2418071

    谢谢、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组